This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:原理图审阅

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92662-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776852/tcan1042hg-q1-schematic-review

器件型号:TCAN1042HG-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92662-Q1

你(们)好。 我的客户在 MCU 和 TPS92662-Q1之间使用1042。 电源来自 UJA1169。 客户发现器件会在某个时间损坏、TJA1044始终在以下电路中正常工作。 请帮助查看是否有任何可能导致我们的器件发生故障的因素。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    您能否详细介绍一下器件是如何损坏的? 也就是说、什么表示性能出现故障/中断?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用相同的 MCU 源代码、我们的器件无法从 TPS92662-Q1获取任何反馈数据。 而 TJA1044可以。 我可能需要您的帮助来查看此原理图、并为我提供调试建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    这可能是由于 TJA1044和 TCAN1042之间的时序差异很小、但我认为这更有可能是 CAN 信号问题。 我有几个问题:

    • 原理图没有任何问题、也没有会导致信号完整性问题的任何问题。
    • 您能否通过任何示波器屏幕截图发送未正确接收到的 CAN 总线信号、RXD 和/或反馈数据的 TXD?
    • 看起来 TPS92662-Q1输出到 CAN 收发器的 TXD 和 RXD、然后消息沿着 CAN 总线传输到另一个收发器、再传输到 MCU。 我对系统的理解是否正确? 如果是、两个位置是否使用相同的收发器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    是否有任何更新?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在这里的帮助。 我没有 CAN 总线信号的示波器屏幕截图。 MCU 和 TPS92662之间有两个 CAN 收发器、MCU 侧为 TCAN1042 (TJA1044)、662侧为 UJA1163。 这一问题是否重要? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    在该器件不工作时获取 CAN 总线的示波器屏幕截图对于调试此问题非常有帮助、因此、如果有任何可能的方法可以帮助您处理 hem、那将是很好的。

    两个控制器之间的 UJA1163和 TCAN1042 (TJA1044)不应导致任何问题。 TJA1044和 TCAN1042之间的时序差异很小、因此我不知道为什么会对另一个比较有效。

    在使用 TCAN1042和 TJA1044时、是否有任何方法可以获取任何类型的探头信息? 应用中使用的数据速率是多少? TCAN1042是否工作过、以及在它停止工作之前多长时间?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您是否有机会根据 Eric 的上述建议进一步了解这一点? 我认为这对于我们调试这个问题很重要。

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      感谢您在这里的帮助。 我需要寻找机会在客户端进行测试。 如果有任何结果、将更新到团队。