This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:TPD7S019 BYP 引脚问题

Guru**** 2680635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD7S019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765931/tpd7s019-tpd7s019-byp-pin-question

器件型号:TPD7S019

您好、专家、

数据表显示、BYP 需要连接一个0.2uF 的电容来 增加 ESD。 当我们在 BYP 添加大电容器时、似乎 BYP 将受到 ESD 的损坏。 你可以指导我吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    数据表中显示了一个高速散射键二极管、用于保护 BYP 引脚并为所有其他 ESD 结构提供额外支持。

    BYP 电容的额定值应至少为50V、以便为二极管保护方案留出余量并提供最佳降额值。

    如果这完全解答了您的问题、请点击客户认为已解决按钮或询问您可能遇到的任何其他问题、我将不胜感激。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    您指出了关键点、故障器件在 BYP 处安装了22uF/6.3V 电容器、但在 TPD7S019中仅为5V、因此 TPD7S019将会损坏、但电容器不会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    BYP 引脚将吸收来自所有其他引脚的电荷、并且在 ESD 事件期间可能会在短时间内超过5V。 因此、我更喜欢使用额定电压更高的电容。 我知道电容器可能导致器件发生故障的唯一原因是引脚和电容器之间的阻抗过高。

    您是否能够将 PCB 布局作为私人信息发送给我、以便我查看它?

    我也可以查看您的 ESD 测试程序。

    我想尽可能帮助您进行调试。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    非常感谢! 我的电子邮件是 jerry.chu@wpi-group.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    让我们通过私人消息秘密地继续此过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck。

    你好。

    我有两个问题、这是相同的情况。

    我是否可以知道 D1/D3电压的反向崩溃电压?

    D1、D2和 D3的耐受电流是多少? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    我正在尝试就这些问题获得您的答案。 数据不是数据表的一部分、因此如果我能够访问数据、则需要几天时间才能获取数据。

    我将向您介绍我发现的内容。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    我终于找到了有关该部件的联系人、今天我将联系我们以获得这些问题的答案。 我应该最迟在星期四为您提供信息。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    下面是我返回来确保我们为您提供所需信息的问题?

    1.对于“反向崩溃电压”,它们是否意味着反向击穿电压?

    2.对于耐受电流,它们是否指二极管正向电流? 他们是否对直流电流、HBM ESD 电流或 IEC ESD 电流感兴趣?

    请回答这些问题、我将努力为您提供所需的答案。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck。

    你好。

    对你的质询的答覆如下。 感谢您的帮助~

    1.对于“反向崩溃电压”,它们是否意味着反向击穿电压?

    答:是的

    2.对于耐受电流,它们是否指二极管正向电流? 他们是否对直流电流、HBM ESD 电流或 IEC ESD 电流感兴趣

    答: 我们遇到 EOS 损坏。 因此、我们对直流正向二极管电流感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry

    以下是我们可以提供的指导。  请注意、TI 不推荐任何超出数据表中绝对最大值的条件。

    •这些二极管的反向击穿大约为:

    o D2、D3 VRB=~12V-14V

    o D1     VRB=~7V-8V、 具有数据表图1所示的一些扣回功能。    

    •D3旨在正向处理8kV IEC 脉冲(~30nS 脉冲时为~16A)。  此器件不提供更长的脉冲数据、但已测试类似器件在20us 脉冲长度下可承受~4A 的电流。  该二极管不适用于直流正向电流。  该二极管不用于处理反向的任何大电流。

    •D1用于正向和反向处理8kV IEC 脉冲(~30nS 脉冲时为~16A)。  此器件不提供更长的脉冲数据、但已测试类似器件在20us 脉冲长度下可承受~4A 的电流。  该二极管不适用于直流正向电流。

    •D2设计用于正向处理8kV IEC 脉冲(~30nS 脉冲时为~16A)。  此器件不提供更长的脉冲数据、但已测试类似器件在20us 脉冲长度下可承受~4A 的电流。  该二极管不适用于直流正向电流。  该二极管不用于处理反向的任何大电流。

    如果这完全解答了您的问题、请单击客户认为已解决按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    我要标记这个 TI 认为已解决的线程。 如果您需要任何其他支持、请简单地回复此消息。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck。
    目前没有其他问题。 感谢您的帮助~