This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:DP83848VV 使用损坏原因

Guru**** 2383480 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770887/dp83848vyb-dp83848-vv-use-damage-cause

器件型号:DP83848VYB
主题中讨论的其他器件:DP83848C

在我设计的产品中、LAN 驱动电路(MII 模式)由 STM32F107VGT6和 DP83848CVV 组成。 功能非常正常。 出厂测试没有问题。 在客户手中使用它半个月后、产品将不能连续工作。 甚至不是计算机。 通过分析返回的产品、发现 DP83848C 的复位脚对地短路、STM32F107无法启动。 DP83848的 RESET 引脚直接连接到 STM32F107的 RESET 引脚、然后由100NF 电容器接地。 通过 DP83848C 断开 RESETTSTM32F107复位引脚、STM32F107正常工作。 DP83848的 GPIO 阻抗大致由万用表测量。 只有复位引脚阻抗低至几十欧姆、另一个 GPIO 阻抗不是异常的。 为正常的 DP83848供电、人为地拉低复位电平、其他 GPIO 电平与 DP83848仅几十欧姆的复位引脚阻抗相同。 目前 DP83848似乎只被复位引脚损坏、但不知为何会被损坏、而不是直接连接 STM32F107复位引脚、这是正常的? 如果 DP83848的复位脚被挂起、是否可以解决这个问题(假设是外部损坏、芯片内部是否可能会损坏? )? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要共享原理图以及通过电源连接复位引脚。
    2.此外,您还需要分享此复位引脚的操作方式:机械或电源等?
    3.通过从外部拉取 DP83848 RESETN 引脚、它是否也开始工作。
    此外、在工作板和非工作板上共享 RESETN 引脚阻抗。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    随附的文件是原理图。

    2.电源。

    DP83848的工作能力不能再强了、因为复位引脚始终保持低电平。

    工作板上的 RESET 引脚阻抗:32.8Mohm;非工作板上的 RESET 引脚阻抗:33ohme2e.ti.com/.../LAN.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎电路板上的复位引脚已损坏。

    请告诉我、您是否需要有关此主题的任何进一步帮助。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Modi:

    感谢您的回复。

    是的、我需要帮助。

    我想知道 DP83848复位引脚损坏、ESD 或其他原因的真正原因?

    我期待很快收到您的回复。

    非常感谢!

    Tks 和最诚挚的问候!

    奥托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、OT-San、

    您必须开始隔离连接以太网 PHY 的各种组件、以了解导致故障的原因。 您可能是从将 PHY 的复位引脚与 MCU 分离开始、以及它是否仍然失败。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步评估、请打开新主题并提供指向此主题的链接。

    此致、
    GET