This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:用于 TX 模式的 MDIO 接口的基本配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766044/dp83620-basic-configuration-with-mdio-interface-for-tx-mode

器件型号:DP83620

是否有人指出100BASE-T 的配置说明?

需要基本的初始化例程。

Vrai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vrai、

    您正在寻找什么基本初始化? PHY 将在默认 MII 模式下加电、自动协商开启。 PHY 的某些模式通过自举电阻器进行控制、使客户可以选择更改默认加电模式。 高级功能可通过寄存器访问进行控制。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha

    默认值似乎可以在自协商 开启的情况下用于 MII 模式。

    我只需要在 MAC 控制器10MHz 或100Mhz 中测试 TX 模式。

    您是否会建议如何与 PHY 芯片配合使用?

    只是我尝试将 TX_CLK、TX_EN、TXD[3:0]发送到 DP83620、而没有 MDIO/MDC 接口来控制寄存器。(MDIO 接口尚未就绪、也不知道如何作为最小设置进行控制)

    另一个问题是 MAC 标头数据按照 802.3标准生成32位数据、但 DP83620具有4位数据宽度。

    数据宽度可以从32位减少到4位、您在 PHY 芯片中是否有位订购格式?

     

    最后一个问题是  

    如果默认设置为100BASE-T,TX_CLK 是否应该恰好为25MHz? 如果 TX_clk 小于25MHz、DP83620是否可以接受?

    我还想知道默认功能是否适用于电源使能、任何所需的复位状态、默认模式和速度、我想知道详细信息吗?

    我感谢大家提前发表任何意见。

    此致 vrai  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vrai、

    PHY 需要通过 Cat5e 电缆连接到链路伙伴才能成功建立链路。 如果链路速率为10Mbps、则 MII 将为2.5MHz、如果链路速率为100Mbps、则 MII 将以25MHz 运行。 这会自动发生。 MII 时钟速度由每个数据速率的标准定义、因此如果需要100Mbps 链路、MII 必须在25MHz 下工作。 上电时的默认模式是自动协商打开、自动 MDIX 打开、MII 模式。 当然、这些可以通过外部自举电阻器或软件寄存器进行更改。
    如果您使用的以太网 MAC 已经过 MII 操作验证、则 TXD[3:0]上的时钟数据在 MAC 和 PHY 内部处理。 但是、如果您计划创建自己的 MAC 实施、我建议您查看 MII 和以太网 MAC 的 IEEE 802.3标准。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha

    感谢您发表以下帖子。 我对此表示赞赏。

    您能否详细说明在通过  MDIO 进行寄存器控制的情况下、仅加电后 MII 模式下的默认速度是多少?

    是否有用于此速度选择的外部电阻器?

    此致 Vrai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aniruddha

    感谢您发表以下帖子。 我对此表示赞赏。

    您能否详细说明在通过  MDIO 进行寄存器控制的情况下、仅加电后 MII 模式下的默认速度是多少?

    是否有用于此速度选择的外部电阻器?

    我尝试在 FPGA 中为该 MAC 控制写入 RTL 代码、因此需要知道初始 PHY 状态。

    此致 Vrai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vrai、

    上电后没有默认速度、将通告100Mbps 和10Mbps。 根据自动协商过程、将解析10或100Mbps 链路。 通过使用自举电阻器、可在外部固定转速。 有关如何禁用自动协商和修复速度的信息、请参阅数据表的自举选项部分。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢