This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:有关规范的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9260, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767405/tusb9261-q1-questions-about-the-specification

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9260TUSB9261

您好!

请回答以下有关 TUSB9261-Q1规格的问题

未建立 USB 通信。

在"TUSB9260"中检索产品线和序列号。

IC 主体的印刷变为"TUSB9261"。

请告诉我假设的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否获得了正确的器件? 什么是生产日期代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我购买的器件是常规器件。

    日期线如下所示。

    年码:6.

    月代码:A

    LT 跟踪代码:C3FN

    组装地点代码:W

    器件代码:TUSB9261IQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说 TUSB9260可以工作、但 TUSB9261不能工作吗?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TUSB9261、但 USB 通信未建立。

    当我通过 USB 通信进行确认时、TUSB9260可读取产品线。
    如果正常、我可以使用 TUSB9261开始读取它
    据认为存在异常。

    它是由什么引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们需要有关异常情况的更多信息。 此外、您能否确认 TUSB9260是否正常工作、以及 TUSB9261是否正常工作?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理内部 TI 邮件