This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75107B:最大外壳温度

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773764/sn75107b-max-case-tempetature

器件型号:SN75107B

早上好

我们 在单个设计中使用以下组件、我们注意到它们位于热点中。

请  告诉我们组件的最大外壳温度

SN75107BD

非常感谢

贝拉特雷切

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝拉特雷切

    我认为这取决于器件的功耗。 数据表提供 了基于环境温度的计算。 可以使用它吗? 如果您需要从外壳到结的热数据、我们也可以为您申请。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    是的、外壳温度。 取决于功率耗散、 但需要查看 最大外壳 温度。 意味着最大功率耗散。

    如果您向我们发送热性能数据 Theta CJ、 它将非常有用。

    非常感谢

    此致、

    Abdel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdel、

    是的、我可以为您申请。 我是否可以知道您感兴趣的封装、SOIC (D)或 SO (NS)? 谢谢、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    噢、是的、我忘记了、我们使用 SOIC (D)。

    提前感谢

    Abdel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abdel、

    谢谢。 我将在几天内为您提供最新信息。

    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abdel、

    数据如下:
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 103.6
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 60.0
    Result - Theta JB (标准数据表值) 59.4
    结果- psi JT (标准数据表值) 20.9
    结果- psi JB (标准数据表值) 59.0

    如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    非常感谢。

    此致

    Abdel