This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:用于连接 CML 的 LMH0074输入接口

Guru**** 2881620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100, LMH0074, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767285/lmh0074-lmh0074-input-interface-to-cml

器件型号:LMH0074
主题中讨论的其他器件:SN65CML100DS15EA101

我们尝试将 LMH0074的输入连接到 sn65cml100驱动器的输出。 输出电路是变压器耦合在驱动到双绞屏蔽对电缆的电源上。 我们使用100欧姆差分项将输入耦合到 LMH0074中。 我们似乎无法在 LMH0074的输出端正确恢复信号、我们匆忙地将 CML 输入的每个桥臂上的50ohm 项添加到+3.3V、结果相同。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    对于100欧姆接口、通常建议使用 DS15EA101器件。 话虽如此、LMH0074也应正常工作-前提是偏置正确或与我们在 DS15EA101数据表中建议的偏置相同。 请检查 DS15EA101输入电路、并确认您是否与 LMH0073遵循相同的要求。 此外、如果您将高阻抗差分低电容示波器置于100 Ω 终端、您应该会看到眼图。 否则、您可能需要考虑变压器要求。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我们将尝试使用 DS15EA101器件、看看我们是否获得相同的结果以及正确的变压器选择。
    此致、David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到、在 LMH0074和 DS15EA101上、输入必须为交流耦合。 不支持变压器耦合"

    客户终端是变压器耦合、但在进入器件之前、我们是 A/C 耦合。 我认为这不会带来任何问题。 不确定为什么该器件不能使用变压器耦合?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    只要阻抗和变压器带宽允许恢复视频、器件就不知道这是变压器还是其输入端的100欧姆差分信号。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser、 我们在使用 DS15EA101 器件时取得了良好的效果。  您是否详细了解了 DS15EA101与 LMH0074的区别? 它们是否具有不同的输入级或内部端接?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    它们具有相同的内部阻抗和共模电压。 我看不到有什么不同。
    此致、Nasser