This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS885EVM:tidu196a 文档可支持 IEC 61131-2 1类、2类、3类(PLC DI 设计)

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7141CC, ISO1212, SN65HVS885, SN54AS867, TIDM-HAHSCPTO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773580/sn65hvs885evm-tidu196a-document-can-be-support-iec-61131-2-type-1-2-3-plc-di-design

器件型号:SN65HVS885EVM
主题中讨论的其他器件:ISO7141CCISO1212SN65HVS885SN54AS867TIDM-HAHSCPTO

你(们)好  

我将使用 tidu196a 设计 PLC DI。

我有一些问题。

1. tidu196a 可以支持 IEC 61131-2类型1、2、3?  

我需要将 ISO7141cc 更改为 ISO1212

如何使用 TI 解决方案设计高速计数(HSC) 100KHz 和加/减计数器以及正交编码。

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4786735、

    1)是的、SN65HVS885可通过在 RLIM 引脚上设置电阻器将输入电流限制为2mA、该电阻器在 TI 参考设计的现场输入端满足 IEC61131-2 1类和3类开关特性。

    ISO1212器件还支持 IEC 61131-2 1、2、3类

    2) 2) TI 具有可支持高达35MHz 时钟频率的加/减计数器、如 SN54AS867。  

    以下是增强型正交编码器模块的参考指南。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    我还需要 TI PLC DI HSC 参考指南。

    你有什么想法吗?

    我看不到 增强型正交编码器模块文件的参考指南。

    您可以再次上传文件吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    对于数字输入、ISO7141cc 可被 ISO1212取代-请注意、这些器件的输入电压范围是不同的。

    关于正交编码器、本 TI 技术手册是否有所帮助? 我也不确定您是否有 高速计数器设计 、但这也是需要考虑的设计。


    感谢您在 E2E 论坛上发帖!


    度过美好的一周、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Manuel

    如何使用 tid196a 设计添加高速计数器功能?



    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    高速计数器功能将通过外部组件和软件实现-可能使用 TIDM-HAHSCPTO 中的微控制器。 我会将此主题传递给熟悉该设计的人以进行跟进。


    感谢您发帖!
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、您好!
    以下链接对您有所帮助?
    www.ti.com/.../TIDM-HAHSCPTO

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Miro

    我需要有人帮助我将 tidu196a 和 www.ti.com/.../TIDM-HAHSCPTO 设计结合在一起。

    谢谢
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、您好!
    是的、您需要结合参考设计并根据自己的需求进行调整。

    此致、
    米罗