主题中讨论的其他器件:ISO7141CC、 ISO1212、 SN65HVS885、 SN54AS867、 TIDM-HAHSCPTO
你(们)好
我将使用 tidu196a 设计 PLC DI。
我有一些问题。
1. tidu196a 可以支持 IEC 61131-2类型1、2、3?
我需要将 ISO7141cc 更改为 ISO1212
如何使用 TI 解决方案设计高速计数(HSC) 100KHz 和加/减计数器以及正交编码。
肖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我将使用 tidu196a 设计 PLC DI。
我有一些问题。
1. tidu196a 可以支持 IEC 61131-2类型1、2、3?
我需要将 ISO7141cc 更改为 ISO1212
如何使用 TI 解决方案设计高速计数(HSC) 100KHz 和加/减计数器以及正交编码。
肖恩
你好、Adam
我还需要 TI PLC DI HSC 参考指南。
你有什么想法吗?
我看不到 增强型正交编码器模块文件的参考指南。
您可以再次上传文件吗?
肖恩
您好、Shawn、
对于数字输入、ISO7141cc 可被 ISO1212取代-请注意、这些器件的输入电压范围是不同的。
关于正交编码器、本 TI 技术手册是否有所帮助? 我也不确定您是否有 高速计数器设计 、但这也是需要考虑的设计。
感谢您在 E2E 论坛上发帖!
度过美好的一周、
Manuel Chavez