请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 我正在寻找 TUSB8020B 的编程工具。
我想为 下行端口1和2设置端口可拆卸配置。
我假设这是一个基于 Windows 的工具、我可以在上行连接的 PC 上运行。
是否需要上拉 SCL/SDA 引脚以对 OTP 进行编程(根据数据表)? 我们的产品上不使用外部接口(无 EEPROM 等)、因此这些引脚当前未连接到任何器件。 如果需要、可以添加 TP 以便在测试夹具中对其进行编程。
谢谢、
Chris