This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:关于传播延迟。

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, SN75176B, SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776968/sn65hvd75-about-propagation-delay

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件: SN75176BSN65HVD78

你(们)好。

我想知道接收器禁用时具有快速传播延迟的器件。

如果您有一个很好的器件、请介绍与[SN65HVD75]相同的其他规格的器件。

我们使用的 Vcc 为3.3V。

如果您没有该器件、如果您习惯解决我的问题、请给我们一些建议。

我想、如果我在 Vcc 处更改为5V、我们对[SN75176B]感到满意。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    您能否了解一下 SN65HVD78? 该器件可在50Mbps 数据速率和3.3V 电源下工作、其延迟与 SN75176B 的5V 电压相当。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的答复。

    您能不能给我提供以下规格的更好性能建议。

    我们无法接受此参数。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您能看一下 HVD3088吗?  它仍然具有高达20Mbps 的信号传输速率、但具有更快的 tpZH、ZL 延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    您的应用是什么? 3-7us 延迟仅在器件处于激活状态且 TX 和 RX 均禁用时发生。 如果客户希望具有最小静态电流、这是一个很好的功能。 由于 RX 功耗较低、因此通常不会对 RX 的开启造成太大影响。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao。

    感谢你的答复。
    我们不能始终将其保持在开启状态。
    我们不希望始终接收数据。

    我将向我的客户介绍您的建议。

    此致。
    Kengo。