This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:INT/HOLD 端子

Guru**** 2928090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762099/tpic8101-the-int-hold-terminal

器件型号:TPIC8101

大家好、

INT/HOLD 端子被设定为从集成级输出或保持。

方框图中的提取是在哪里完成的?

它是"可编程积分器"吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、
    我们已收到您的请求。 我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的即时响应。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "可编程积分器"的输出是 TPIC8101的输出。 当 INT/HOLD 为高电平时、它处于积分模式、因此积分器将累加。 当 INT/HOLD 为低电平时、它处于保持模式、输出将保持恒定(以允许 MCU 有时间对数据进行采样)。 当 INT/HOLD 再次升高到高电平时、积分器将被清除、并且它将从零开始。

    希望这能让它更加清晰一点!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy、您好!

    感谢你的答复。

    但是、我想知道的是当 INT/HOLD 从低电平更改为高电平时、在更改积分模式时应发生的延迟时间。

    由于有一个高达"可编程积分器"的滤波器、我认为会发生延迟、如图所示。

    此数据表中未提供有关调节的信息。

    e2e.ti.com/.../Delay-time.pdf

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有两个相关规格。 第一个是 ADC 和 DAC 的采样频率、标称值为200kHz。 第二个相关规格是输出缓冲器的稳定时间(如果您使用的是模拟输出)。 是一个 DSP。

    我不知道 INT/HOLD 采样的延迟、但它至少应比其他两个参数快一个数量级。

    INT/HOLD 频率通常足够慢、因此这些延迟无关紧要。 只需确保在 INT/HOLD 变为低电平后等待一段合理的时间、然后再对数据进行采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy、您好!

    感谢您的回答。

    我的客户已开始考虑使用该器件。

    我知道确实存在延迟时间。

    如果可能、您能否测量此器件的延迟时间?  

    我希望看到具体的绩效数据。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    此请求的目的是什么? 等待至少20us 的稳定时间是否过长? 请注意、当 INT/HOLD 被保持在低电平时、输出数据保持恒定、所以延迟无关紧要(除了它们在采样前至少等待20us)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy、您好!

    最好不要延迟输入、以确定发动机旋转产生的 INT/HOLD 信号。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    遗憾的是、我无法提供比数据表中更多的信息。 稳定时间是最接近您所要求的规格、最大值为20us。