This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:接收器输入电阻器匹配

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773938/sn65hvd234-receiver-input-resistor-matching

器件型号:SN65HVD234

数据表中没有给出接收器输入电阻器匹配的图。

2.数据表中没有给出驱动器对称性的图。

是否可以提供这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    第8页提供了接收器输入电阻、第18页的图28显示了接收器输入内部电路的简化图示。 您能否详细说明一下您想要与驱动器对称性相关的值?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    标准 ISO11898-2根据公式 vsym =(VCAN_H + VCAN_L)/VCC 定义了0.9 - 1.1的驱动器对称性。  假设 VCAN_H 和 VCAN_L 的数据表计算值、我将其计算为刚好超出限制。

    该标准还定义了接收器输入电阻匹配、数据表提供了单端和差分电阻、但我无法将其等同于两个电阻器的匹配方式。  ISO 标准要求 MR =-0.03 - 0.03、(MR = 2×(RCAN_H−RCAN_L)/(RCAN_H + RCAN_L)。

    我想知道您是否为这些参数指定了值。

    此致、


    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    需要注意的是、虽然3.3V CAN 收发器与 ISO11898-2兼容、但它们不兼容。 其中一个原因是3.3V CAN 收发器的设计如何与总线上的5V 收发器兼容、以及您在驱动器对称公式中指出的内容。 由于3.3V 隐性电平被升至2.0V 以与5V CAN 总线配合使用、因此收发器不符合5V CAN 收发器的定义、而是 VCC/2 = 1.5V。

    在数据表中、Rin 等同于 ISO 规范中的 RCAN_H 和 RCAN_L。 CAN 总线线路设计的目的是使它们完全对称。 数据表参数 Rin 旨在表示 CANH 和 CANL 电阻相同(并且在数据表的范围内)、从而满足 ISO11898-2的要求。 我将查找特征数据、以查看我们是否有可用的实际值。

    此致、