This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:Ubuntu 中的设备描述符读取/64错误-32

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764605/tusb2077a-device-descriptor-read-64-error--32-in-ubuntu

器件型号:TUSB2077A

你好

将 TUSB2077连接到运行 Ubuntu 并运行 journalctl -f 的计算机后,我会看到图片中详细说明的以下错误。 我还尝试连接到 Windows 计算机、但它还显示未找到设备描述符。 是否有任何关于可能导致此误差的原因的想法? 我目前不关心将其他设备连接到集线器。

随附的是错误和原理图的图像  

提前感谢,

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您可以共享原理图吗? 这听起来像是可能的原理图/电气问题。

    谢谢、
    Julie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0456.Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面的原理图。 现在我不关心 USB1_D 线路、我只是想让 USB2_D 线路正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯恩、您好!

    将 TUSB2077连接到 Windows 系统时、能否加载 usbview.exe 工具并查看集线器是否枚举、如果发生故障、错误是什么? 我知道您的应用是基于 Linux 的、但 Windows 有更好的免费调试工具。

    我在原理图中看不到任何明显的东西、您能否确保在从主机到集线器的连接上看到 DP 上拉?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    使用 usbview.exe 时,显示 [Port5] FailedEnumeration: Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)([Port5]故障枚举:未知 USB 设备(设备描述符请求失败)。 我已附上完整错误的屏幕截图。 DP 连接由集线器的 DP0PUR 引脚上拉。 HUBCFG 和 PORTDIS 灯亮起。 在使用 EEPROM 之前、我是否必须对其进行编程?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenn、

    请尝试将 EXTMEM 拉为高电平、重置集线器或对集线器进行下电上电、然后查看集线器是否枚举。 我看到原理图中的 DP 被 DP0PUR 拉高、您能确认用示波器探头或万用表实际发生了什么情况吗?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、

    拉动 EXTMEM 并对集线器进行下电上电操作没有任何改变。 DP0PUR 输出3.25V 电压。HUBCFG 输出 LED 指示集线器未配置。 这可能是布局问题吗?

    感谢您的帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯恩、您好!

    什么是为系统生成复位?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    我有一个 TPS3809K33电压监控器、可生成复位信号以及一个可将复位信号短接至接地的按钮。 原理图位于第一页的顶部

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图中没有明显的问题、您是否可以使用示波器来检查 DP/DM 线路的交通情况?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 USB 集线器插入计算机时、DP DM 线路具有流量。 在 Windows 声明枚举失败后,通信停止。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交通停止后、您能否发送线路状态的照片?