This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:在电路板中插入 SN75LVCP600后、我们是否知道性能?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772235/sn75lvcp600-may-we-know-the-performance-after-we-put-sn75lvcp600-in-my-board

器件型号:SN75LVCP600

你(们)好,先生  

在电路板中插入 SN75LVCP600后、我们是否知道性能?

我的眼图作为封闭文件。 可以改进吗?

您也可以检查我的位置吗?

e2e.ti.com/.../SN75LVCP600.docx

                                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVCP600应能够提高眼图高度以满足眼图模板要求。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI: 在我的案例 中、在 SATA 模式下使用、PCB 布局长度小于40cm、如何 设置 EQ 和 DE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在表1中将 EQ 和 DE 设置为0级。 EQ 增益足够低、可在较短的 PCB 距离下工作。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您可以帮助使用检查电路吗?

                                     令人很烦

    e2e.ti.com/.../MB-_5F00_-26.pdfe2e.ti.com/.../SATA-_5F00_-25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 SN75LVCP600的最佳方法如所附的图形所示。  我要移除与 SATA 传输引脚相邻的 LVCP600器件。  在该位置放置均衡器几乎没有好处、也没有好处。

    此致、

    Lee