This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85Q1-EVM:如何将板载 LED 背光驱动器用于 TFT LCD

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85Q1-EVM, TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767849/sn65dsi85q1-evm-how-to-use-onboard-led-backlight-driver-for-tft-lcd

器件型号:SN65DSI85Q1-EVM
主题中讨论的其他器件: TPS61181ADSI 调谐器

我使用 SN65DSI85Q1-EVM 将 LVDS TFT LCD 与带 DSI 的 STM32F779I-EVAL 板连接。

如何使用适用于 LCD 的板载 LED 背光驱动器?  

根据原理图、没有与背光驱动器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ram、

    看起来有一个通过 EVM 的 J2和 J5连接到背光驱动器的连接: www.ti.com/.../sllu221.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    在 J2和 J5 BL_PWR (背光正电源)预设上,但 IFB1、IFB2和 IFB3 (背光负电源)未连接到背光驱动器 IC (U10)。

    如何控制背光强度?

    此致

    RAM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ram、

    背光驱动器旁边有一条注释、说明"DNI if external backlight driver used (如果使用外部背光驱动器、请使用 DNI)"、因此我想您只需要安装 R94、R95、R96、R97、R98、 和 R38、如果您想使用板载驱动程序。 DCTRL 引脚用于控制强度。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经为 R99安装了0欧姆电阻器、并为 IFB1和 IFB2安装了 R98、因为我的 LCD 显示屏将引脚31和32用作 LED 负极引脚。

    只要我从工作电压为3.3V 的主机控制器应用500Hz 频率的 PWM、背光驱动器电压就会降至零。

    根据背光驱动器 IC 数据表、只有电流会发生变化。  

    那么、为什么背光电压变为0V?

    此致

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ram、

    遗憾的是、我不熟悉 TPS61181A、但我将继续将此主题移至背光照明小组、器件专家可在小组中帮助回答您的问题。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、RAM、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    很抱歉、由于您观察到背光驱动器的输出电压为零、因此它肯定会进入故障状态、您是否已将 LED 连接到这六个通道(IFB1-6)、并将 BL_PWR 连接到 LCD 面板? 您是否已检查 TP4上的电压是否正确? 请确保您已将 LED_BKLT_EN 上拉至高电压状态。 如果出现故障,Q1将关闭背光驱动器的输入电源。 因此、请检查您是否已配置并正确连接 LED 背光驱动器。
    Regarsd
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    TP4上的电压为5V、因为我的板电源为5V。  

    我尚未将 LCD 连接到电路板、因为 BL_PWR 电压为13.5V。

    我的 LCD 背光电压要求为9至9.8V (最大值)、因此我担心 LCD 显示屏的背光  电压为13.5V。

    如何控制背光电压?

    此致

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    您需要连接 LCD 面板、因为如果您尚未连接 LCD 面板、它将检测到打开状态并触发 OVP。 背光电压由 LED 计数和电流自动调节。 因此、不要担心电压。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已将 LCD 面板连接到 J2连接器、背光未亮起。 显示屏未打开。

    我仍然没有与微控制器建立任何连接。

    仍为 BL_PWR 电压为13.5V。

    我已经阅读了 SN65DSI85Q1的数据表、因为无需主机微控制器、只需 I2C 即可生成 LVDS 模式。

    将生成哪种模式?

    如何使用微控制器测试我的 LCD?

    我的 LCD 是否会显示任何没有主机控制器的内容? 至少背光?

    我在这里附上了我的 LCD 显示屏数据表。 请查看并向我推荐解决方案。

    e2e.ti.com/.../1172.DT070BTFT_2D00_HB_2D00_PTS1_2D00_Displaytech_2D00_Spec_2D00_1384677.pdf

    此致
    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    我无法理解为什么 BL_PWR 是13.5V、这意味着您的升压转换已准备就绪? 您是否焊接了 R94至 R98? 您可以检查 BKLT_SW 点是否存在脉冲信号? 对于使用 MCU 进行测试、您需要在"LED_BKLT_EN"引脚上提供高信号(3.3V 或3V)、并在"DimmingCTRL"引脚上提供 PWM 信号。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    您可以将 DSI85配置为在不使用任何主机控制器的情况下显示测试模式。 请使用 DSI 调谐器配置寄存器、并参考本视频:

    填写所有设置后、只需选中测试模式框即可。

    另请注意,虽然您不需要主机控制器来使用测试模式,但您仍然需要 DSI CLK 或外部参考时钟。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已 将 R94焊接到 R99 (在 IFB1至 IFB6上连接)。

    我在 BKLT_SW 点上看到了脉冲。 我附加了波形的图像。

    我在 J16连接器引脚3上的 LED_BKLT_EN 引脚上提供了3.3V 信号(高电平)。

    我还没有对 R63进行过任何试验。

    一旦从我的 I2C 主机控制  器应用 PWM (频率为500Hz 的3.3V 和占空比为50%)、就会出现小声音、BL_PWR 变为0V。

    正如您所提到的、我已经完成了所有工作。 问题出在哪里? 此板是否支持我的 LCD 面板?  

    至少必须打开 LCD 背光。

    请参阅我的液晶屏数据表(随附)并恢复正确的解决方案。  

    e2e.ti.com/.../5758.DT070BTFT_2D00_HB_2D00_PTS1_2D00_Displaytech_2D00_Spec_2D00_1384677.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    很抱歉、我在这个问题上没有太多公共资源、但我认为您需要仔细检查您的电路板和连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    现在我应该怎么做才能知道确切的问题、以便我可以找到解决方案?

    您能否为我提供此板(SN65DSI85Q1-EVM)测试的显示数据表?

    背光驱动器出现问题。 我很长时间都在跟我谈话。 我的项目正被延迟。 我现在完全卡住了。 我之所以选择此板是为了避免错误。 但不使用该板。

    请尽早建议解决方案。 请输入我的显示数据表、然后确定此板是否可与我的 LCD 显示屏配合使用。

    此致
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我不是本文档的作者、我可以帮助与该作者进行通信。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K:
    您能否提供此电路板(SN65DSI85Q1-EVM)对此工程师进行了测试的显示数据表?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、这是与 EVM 配合使用的显示屏: www.beyondinfinite.com/.../LP101WSA-TLN1.pdf

    此致、
    I.K.