主题中讨论的其他器件: 冲击
尊敬的所有人
我已经使用 系统级静电放电(ESD)测试了 TCAN1042HGV-Q1器件的 CANH/CANL 引脚、但器件已损坏。
我想根据 ISO 10605和 数据表中的 IEC 61000-4-2检查 SAE J2962-2、这些与我的测试 设备是相同的。
请提供 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2标准 的 SAE J2962-2源文件、非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
我已经使用 系统级静电放电(ESD)测试了 TCAN1042HGV-Q1器件的 CANH/CANL 引脚、但器件已损坏。
我想根据 ISO 10605和 数据表中的 IEC 61000-4-2检查 SAE J2962-2、这些与我的测试 设备是相同的。
请提供 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2标准 的 SAE J2962-2源文件、非常感谢。
尊敬的 Max
是的、我想、请发送电子邮件给我。 非常感谢。
尊敬的 Max
我可能知道当时如何进行测试。 但在 TCAN1042HGV-Q1器件的数据表中、第5页上提到 CANH/CANL 引脚的 ESD 可通过 IEC 61000-4-2达到8KV、但不直接在 CANH/CANL 引脚上进行测试。 我认为数据表不严格。
您能否测试以下测试方法中 CANH/CANL 引脚的 ESD?请确保 CANH/CANL 引脚在您的测试条件下能够通过 ESD 8KV?
我的测试方法:
只有一个器件、CAN 总线线为30mm、静电枪击中 CANH/CANL 线。
尊敬的 Max
很抱歉、我说错了、不是 IEC 61000-4-2、而是 SAE J2962-2。
器件 EVM 是否能够通过 SAE J2962-2 ESD? 我想按如下方式测试 EVM:
正如您所说的、器件 EVM 可以通过 IEC 61000-4-2 ESD、我有一个问题、在距离 DUT IC 1-2 cm 的 PCB 上、JMP7插座的 CANH/CANL 引脚是不是吗?