This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:更改 IBIS 引脚模式

Guru**** 2932140 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772337/tca9546a-change-ibis-pin-mode

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件:PCA9546A

您好:

我的客户想知道如何在 SCL 输入时将 SC0引脚更改为输出状态?

我们只能找到默认状态 NC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kay、

    "我的客户想知道如何在 SCL 输入时将 SC0引脚更改为输出状态?"

    不幸的是,没有办法这样做。

    我明天会回来、看看我们是否有另一款类似 IBIS 模型的器件。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Kay、

    我已经了解了我们的所有 TCA IBIS 模型、但看起来它们的次级通道都有 NC。

    我在这里看到的唯一替代方案是为 PCA9546A 使用 IBIS 模型、它们都使用相同的导通 FET 架构来导通低电平。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我使用了您推荐的 IBIS 模型,它显示了下图中的错误,如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇、

    我已将此主题重新分配给我们的 Webench 团队、因为他们可能更好地了解如何解决您看到的问题。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、风扇、

    问题已移至另一组。 此组应为您提供响应。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    您提到的是哪一组?  您能不能与我一起循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Bonnie、

    我所指的组是 TI TINA/Spice 建模组。

    您可能希望在此处生成新的论坛主题: e2e.ti.com/.../234
    以引起他们的注意。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我们似乎发现了问题、在 TCA9546A ibis 模型中没有"系列引脚模型"和"系列开关组"、我们尝试从 其他人复制这些信息、它可以正常工作。

    那么 、您能否为我共享 TCA9546A 的"系列引脚模型"和"系列开关组"信息?  

    此外、我们发现型号名称 SC0默认设置为"NC"、但它仍然有效、我们是否应该为其提供另一个型号名称? 如果是、我应该提供哪个型号名称?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、风扇、

    您能否在建模论坛中重新制作此主题:
    e2e.ti.com/.../2886854

    它们确实支持 TI 的模型。 我只能为器件提供模拟支持、我没有此请求所需的建模软件方面的专业知识。

    谢谢、
    -Bobby