This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I 传播延迟时间和 RX FIFO 缓冲区信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777320/dp83825i-propagation-delay-times-and-rx-fifo-buffer-info

主题中讨论的其他器件:DP83825I、 DP83825

您好!

我有几个关于 DP83825I eth phy 的答案:

  1. 我们可以知道典型值。 和 MAX。 从 RMII 到物理介质的 TX 和 RX 路径的传播延迟时间低到高和高到低? 还是至少总环路延迟?
  2. 是否可以完全禁用 RX FIFO 缓冲器?

我在数据表中找不到它。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    DP83825仍在开发中、网络上的数据是预告信息。 我将向您循环提供更多更新、但同时、您能否分享有关什么是终端设备以及如何使用此信息的详细信息?

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在评估使用它将器件连接到实时工业总线(如 EtherCAT、Powerlink 等)、确定性延迟时间及其变化在总周期时间方面非常重要。

    非常感谢、我将等待您提供更多信息。

    此致
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    由于器件正在开发中、我们无法在此处共享信息。 我将通过 E2E 私人消息与您联系。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我仍在等待您的私人消息。

    此致、
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    我已通过私人邮件发送信息。

    此致
    Aniruddha