主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04、 TUSB1002、 TUSB501
您好!
我们已针对医疗应用对技术 USB3摄像头进行了调整。 第一款原型器件由摄像头制造商提供的高质量 USB 电缆进行运行。 我们开发了一个定制板、其中包含两个 TUSB551转接驱动器、用于将摄像头与计算机互连(并提供其他控制功能)。 原型似乎能够正常可靠地工作。 但是、在生产版本中、需要使用与摄像机外壳集成的 USB 电缆。 第一台生产摄像机工作正常、但第二台摄像机出现了严重问题、从根本未检测到设备到接收到的图像帧大量丢失。
使用可分离电缆对原型摄像头进行的精确测试证实、它们仅在与制造商提供的 USB 电缆配合使用时才可与转接驱动器板可靠配合工作。 另一方面、当摄像机直接连接到计算机时、我们几乎不会遇到任何电缆问题(包括来自不同制造商的现成电缆以及我们精心准备的插头电缆)、 或通过两个不同的 USB3集线器之一(均基于 VIA VL813芯片)。
为了排除电路板设计问题,我们已经使用 TUSB522芯片试用了 TI 的 EVM。 它的行为与我们的定制板几乎相同。 我们已经在两个方向上尝试了有关 EQ、DE 和 OS 级别的各种跳线设置、这只会使情况更糟。
我们不明白为什么在信号路径中放置转接驱动器会比直接连接或通过集线器连接更糟糕。 这种行为的原因是什么? 我们能不能以某种方式与之作斗争? 或者、您能否建议 TUSB551的替代解决方案、该解决方案更可靠、更能耐受电缆质量?
此致、
Michal