This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:TUSB551问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551, TPD4E02B04, TUSB1002, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767663/tusb551-problems-with-tusb551

器件型号:TUSB551
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04TUSB1002TUSB501

您好!

我们已针对医疗应用对技术 USB3摄像头进行了调整。 第一款原型器件由摄像头制造商提供的高质量 USB 电缆进行运行。 我们开发了一个定制板、其中包含两个 TUSB551转接驱动器、用于将摄像头与计算机互连(并提供其他控制功能)。 原型似乎能够正常可靠地工作。 但是、在生产版本中、需要使用与摄像机外壳集成的 USB 电缆。 第一台生产摄像机工作正常、但第二台摄像机出现了严重问题、从根本未检测到设备到接收到的图像帧大量丢失。

使用可分离电缆对原型摄像头进行的精确测试证实、它们仅在与制造商提供的 USB 电缆配合使用时才可与转接驱动器板可靠配合工作。 另一方面、当摄像机直接连接到计算机时、我们几乎不会遇到任何电缆问题(包括来自不同制造商的现成电缆以及我们精心准备的插头电缆)、 或通过两个不同的 USB3集线器之一(均基于 VIA VL813芯片)。

为了排除电路板设计问题,我们已经使用 TUSB522芯片试用了 TI 的 EVM。 它的行为与我们的定制板几乎相同。 我们已经在两个方向上尝试了有关 EQ、DE 和 OS 级别的各种跳线设置、这只会使情况更糟。

我们不明白为什么在信号路径中放置转接驱动器会比直接连接或通过集线器连接更糟糕。 这种行为的原因是什么? 我们能不能以某种方式与之作斗争? 或者、您能否建议 TUSB551的替代解决方案、该解决方案更可靠、更能耐受电缆质量?

此致、

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障电缆有多长时间? 您能否绘制方框图以及原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障电缆的长度为40 cm 至2 m。 摄像头制造商提供的电缆工作正常、长3米。 另一条工作电缆的长度为30cm、但有时会发生帧损失。

    方框图为:

    摄像头--(mini-USB B 连接器)-- USB 电缆--(USB A 连接器)--转接驱动器板--(mini-USB B 连接器)-- USB 电缆--(USB A 连接器)--计算机

    我们的转接驱动器板根据 TUSB551数据表进行设计、原理图的相关部分附在下方。

    请注意、TUSB522 EVM 的运行方式与我们的 TUSB551板几乎相同:将摄像头直接连接到计算机时工作的电缆通常会因中间的 TUSB522转接驱动器而失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否获取波形以查看其停留在何处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们无法访问带宽足以用于 USB3捕获波形的任何示波器。

    值得注意的是、摄像头在配备 Renesas uPD720202控制器的附加 PCIe 卡上使用 USB3端口进行了测试(这是摄像头制造商建议的)。 摄像头本身具有 Cypress CYUSB3014和 Littelfuse SP3010电涌保护器板载。 摄像头板上的 USB3布线较短(约1英寸)、但+和–线之间存在明显的不对称性、至少在顶层是如此。

    我们的电路板经过精心设计。 USB3线没有残桩、没有过孔、在 TX 电容器下是空的、并且在制造过程中对其阻抗进行控制。 它们与预浸纤维成一个角度。 该线路的总长度约为8英寸、转接驱动器放置在中间附近。

    同时、我们进行了许多额外的实验、并取得了一些改进。

    首先、我们发现我们的 USB 插头和插座受到了焊剂污染。 其中一个插座必须保持足够干净、并且通过频繁更换电缆、所有插座和插头最终变脏。 在每个插头和插座中的每次接触都彻底清洁(包括 PC 中的插座)后、硬盘驱动器和 USB 记忆棒的问题大多消失了。 但是、无论是使用 TUSB522 EVM 还是使用我们的 TUSB551板、摄像头仍然无法正常工作。 根据 OS/DE/EQ 设置、器件根本无法识别、或者持续识别并消失。 唯一的‘是“Good”长电缆。 它在 DE1=F、OS1=H、EQ1=F、DE2=L、OS2=H、 EQ2=F 尤其是、增加 DE2会导致问题。 所有电缆都无法与 TUSB551完美配合(在任何 DE/OS/EQ 设置下)。

    其次、我们尝试了另一台 PC:一台板载 Intel Kaby Lake 芯片组的笔记本电脑。 它的表现要好得多。 对于每个摄像头转接驱动器电缆、除了一根电缆(非常短、但显然质量很差)、我们能够找到摄像头可靠执行的 TUSB522 EVM 设置。 这些设置因电缆而异、但通常首选低 DE。 但是、对于我们的 TUSB551电路板、除了一根电缆(摄像头制造商提供的长电缆)之外、找不到可靠的设置。

    第三、我们从电路板上去掉了浪涌保护器(TPD4E02B04)。 没有改善。

    我们得出的结论是、尽管我们的电路板经过精心设计、但 TUSB551与摄像头之间存在一些兼容性问题。 我们无法更改摄像头、因此我们必须尝试不同的转接驱动器、最好不制作新电路板。 至少有两个引脚兼容的转接驱动器、但只有其他供应商提供。 由于其 Gen2兼容性、我们选择了 NB7VPQ701M。 结果令人惊讶:摄像头在使用大多数电缆组合以及默认转接驱动器设置或降低去加重和输出摆幅的两台计算机(Intel 和 Renesas USB3控制器)上都能正常工作。

    这似乎支持上述结论。 TUSB551显然与我们的其余设置不兼容。 也许它的工作方式“太强”(它在三个经过测试的芯片中具有最大的输出摆幅)? 总之,尝试使用另一个 TI 的转接驱动器是否有意义? 线性转接驱动器 TUSB1002能否显著提高工作效率? 或较旧的芯片、如 TUSB501?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NB7VPQ701M 与 TUSB551看起来相同、您是否正在使用 TI EVM? 您是否也可以使用 TUSB1002来查看它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、NB7VPQ701M 看起来与 TUSB551非常相似、只是较小的延迟和抖动(与其10 Gbit/s 功能相关)。 但是、令人惊讶的是、它在我们的应用中的效果要好得多。 我们已使用 NB7VPQ701M 组装了另一块电路板、而且它也很好用。
    我们将 TI EVM 用于 TUSB522、因为 TUSB551没有 EVM (至少我们没有找到它)。
    目前,我们已经用尽了这一项目的研究预算,因此我们将继续使用不重新设计电路板即 NB7VPQ701M 的芯片。