This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:5940MHz 发射故障

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774397/lmh0387-5940mhz-emission-failing

器件型号:LMH0387
主题中讨论的其他器件: LMH0397

我们有一个使用 LMH0387 SDI 电缆均衡器的设计。  在针对发射合规性进行预扫描期间、我遇到了5940MHz 的极高发射。  它似乎直接来自芯片。  有人遇到过这种情况。  TI 能不能告诉我芯片内部的运行频率可能会导致这种谐波吗?  是否有任何已知的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    5940MHz 是2970MHz 的二次谐波。 这是 LMH0387工作的最大数据速率。 我想当有信号通过器件时、您会看到这种发射。 对吧? LMH0387未通过排放或辐射认证或检查。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 我们正在制定调试策略、以确定供电时是数据还是芯片。 我会尽快通知您。 在该器件内部是否有其他高速时钟会产生5940MHz 的谐波频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    该数据范围内没有时钟或 VCO。 LMH0387具有集成均衡器和电缆驱动器。 最大运行频率低于100MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    可以为我回答一个问题吗?  器件数据表中的说明用于确保元件正下方没有金属(迹线或过孔)的原因是什么?  如数据表第22页的图12所示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    实际上、在该器件上、裸片放置在一个小型 PCB 上。 如果器件下方有金属、则该 PCB 迹线会相互作用并相互影响。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们意外地将地面泛光直接放置在部件下方、我们看到5940 MHz 时的辐射相当高。 我想我看到了一个显著的改进、它将这个接地泛光从 PCB 上清除并替换了该部件。 我想知道是否有东西会耦合到器件下方的接地金属、从而导致此辐射如此之高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    这是可能的。 我们有具有快速压摆率的高速布线、可能会导致这种发射。
    请注意、有一个新器件- LMH0397 -您可以在该器件下方放置接地或散热焊盘。
    此致、Nasser