This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:一些问题

Guru**** 2918280 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766257/tusb7340-some-questions

器件型号:TUSB7340

大家好、

请在下面提供帮助、

  1. 它是否可以支持 PCIe 第1代?
  2. TUSB7340需要多少个中断?
  3. 是否可以在 MSI 模式下运行而不需要中断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、

    请注意、TUSB7340器件不推荐用于新设计、支持仅限于现有文档。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何器件替换此器件的建议?

    我们需要 PCIe 1/2/3代到 USB2.0 x3端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    TI 没有任何即将推出的 USB 主机控制器产品线发展蓝图。

    此致、
    JMMN