This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV04EVK01:10米长距离

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776712/lv04evk01-10-meter-conection

器件型号:LV04EVK01
主题中讨论的其他器件:DS92LV0421

您好!

我正在使用 LV04EV01评估套件。 我使用10米的导线来连接板。 如果我使用去加重功能、则 Comunicacion 会损坏。 因为?

我有另一个问题。

当我激活 EQ 时、解串器有时不工作。 我将10k 电阻器连接到 VDDIO 以激活 EQ。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ander、您好!

    设置去加重功能(请参阅 DS92LV0421数据表第26页的表2)时、您将 VR3调整到了哪个电阻值?

    2.请量化"一些时间"。 您是否意味着它在大多数时间内都能正常工作、故障率很低?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ander、您好!

    您的问题是否有任何更新?

    此致、
    I.K.