主题中讨论的其他器件:TS3USB221、 MSP430F5659
您好!
我们在定制设计中使用 TUSB2046集线器和 TS3USB221多路复用器/多路信号分离器。 我们将主机处理器连接到 TS3USB221的通用 USB 端口。 我们有一个器件连接到 TS3USB221的端口1。 TS3USB221的端口2 连接 到上行端口的 TUSB2046 、很少有高速器 件连接到 TUSB2046的下载流端口。
我们已配置 TS3USB221通用 USB 端口的选择输入切换到端口2/TUSB2046。 这样我们就面临以下问题:
(i)连接到 TUSB2046的器件 不会在每个下电上电周期获得枚举。
(ii)在几个下电上电期间、即使器件正在被枚举、器件也不响应。
(iii)在几个电源周期内、 在主机处理器侧未检测到 TUSB2046集线器。 我们将得到附加图像中所述的误差。
(iv)如果 检测到连接到 TUSB2046的器 件、如果我们将 TS3USB221切换到端口1/其他器件并再次切换到端口2/TS3USB221、则连接到 TS3USB221的器件不会被枚举。
我们还按以下顺序进行了尝试
(i)在为器件加电之前连接器件
(ii)在器件完全上电后连接器件。
但是、结果与之前的观察结果相同。
是否有人面临类似的问题。 是否有人可以建议一些解决方案来解决此问题。