请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867CR 大家好、
我的客户遇到了 DP83867CR 的一些问题、这些问题主要与接收数据有关。 为了确定根本原因、我们将根据 SNLA243研究 RGMII 接口的时序预算。
本文档提供了一个示例和一些规格来确定 TX 时序预算;但是、我们也有兴趣了解 RX 时序预算。 我想对以下时序参数进行一些澄清、并了解它们是否适用于 RX 接口:
- Idvar = 0.2ns (对于 TX)-->对于 RX 接口上的 DP83867输出也是如此吗?
- IOSKEW = 0.35ns 对于 TX -->对于 RX 接口上的 DP83867输出也是如此吗?
- Tket = 0.5ns (对于 TX)-->对于 RX 接口上的 DP83867输出、这也是 rue (rue)吗?
谢谢、
Mitchell