This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:电源电压被关闭时的行为

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772774/sn65hvd78-behaviour-when-supply-voltage-is-switched-off

器件型号:SN65HVD78
主题中讨论的其他器件: THVD1450

您好!

我的客户希望在新设计中使用 SN65HVD78、并有以下问题:

他想知道在正常运行模式(例如使用负载开关)期间切断电源电压时器件的行为(数字输入和输出)是怎样的?  

这种情况并不常见、但如果甚至出现故障、并且他想知道器件的行为方式、他在系统中就会预见到这种情况。   

谢谢你。

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在某些情况下、电流突然中断可能与电源连接的寄生电感相互作用、从而在电压电平中产生尖峰。 如果它们足够大、可能会损坏收发器。 不过、这种情况很少见、因为 VCC 引脚上使用的去耦电容通常会足够大、足以抑制尖峰。

    假设在没有破坏性瞬态的正常情况下、VCC 上的电压会下降(由于 IC 的电流消耗)。 一旦 VCC 电压达到收发器无法运行的电平(对于 SN65HVD78、大约为2.5V)、收发器将关断并使其输出高阻抗、以便它们不会干扰其他电路(例如、可能共享 RS-485总线的其他收发器)。

    请告诉我这是否不清楚、或者您还有其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的及时响应。 我想同样的说法对于 THVD1450是有效的吗?

    此致、
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stani、

    是的、您回答正确- THVD1450也是如此。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    客户想知道、如果发生上述情况、收发器(THVD1450)的输入会发生什么情况?

    此致、
    Stani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stani、

    RS-485输入将具有高阻抗。  要了解在这种状态下进入 A/B 引脚的最大可能泄漏电流、您可以参考数据表中的"总线输入电流"规格。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    很抱歉再次回来。 客户现在希望电源关闭时 D、DE、/RE 上的最大电压是多少。 下面是他正在查看的各种场景:

    正常运行:

    VCC = 3、3V /开关=开/ RE=0V / DE=3、3V / D=3、3V

    场景1:

    VCC = 3、3V /开关=关闭/ RE=0V / DE=3、3V / D=3、3V

    场景2:

    VCC = 5、5V /开关=开/ RE=0V / DE=5、5V / D=5、5V

    场景3:

    VCC = 5、5V /开关=关闭/重新= 0V / DE = 5、5V / D = 5、5V

    场景4 (失败 Vcc):

    VCC = 14V /开关=关闭/重新= 0V / DE = 14V / D = 14V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    有关每个引脚上允许的最大电压的问题吗? 如果是这样、我将参考绝对最大额定值表-这些额定值与器件是通电还是关断无关。

    或者、担心哪些电压可能通过器件耦合到这些引脚上并可能影响微控制器? 在这种情况下、由于存在内部上拉电阻、D 和 RE 输入将跟踪 VCC。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    问题是您的第二个建议(什么电压可能会通过器件耦合并可能影响 MCU)。

    谢谢。

    此致、

    Stani