主题中讨论的其他器件: TMDS171
你好。
我们正在考虑 TPS65DP159。
我们目前正在进行验证。
当输入信号的分辨率较低时、屏幕上会出现闪烁。
实际上、它看起来像多个垂直线噪声。
条件
输入信号:640 x 480 60 p、720 x 480 60 p (HDCP 关闭)
发生环境:使用特定信号发生器生成输入信号并发生。 每个接口使用的 HDMI Rx/Tx 为 SN65DP159。
与 Rx 侧重定时器配合使用时出现症状。
SN65DP159设置
RX:重定时器模式(在250Mbps 至6Gbps 的整个范围内)
TX:重定时器模式或(在250Mbps 至6Gbps 的整个范围内)
或
自动模式(转接驱动器至重定时器的交叉速率为1.0Gbps)
输入信号:640 x 480 60 p、720 x 480 60 p (HDCP 关闭)
-开启 HDCP 时不会发生这种情况。
-即使在1024 x 768 60 p 时也不会发生。(VGA ~ XGA 频带中有一个阈值)
一个问题
为什么低分辨率重定时器模式会发生这种情况?
请告诉我原因和措施。
2017年、使用 TMDS 171输入 VGA 信号。 在重定时器模式下使用时、
屏幕上出现噪音。 此时、电荷泵的寄存器未打开。
SN65DP159上的内容是否相同?
关于噪声的图像、如果您能告诉我目的地、我会将其发送给我。
谢谢你。