This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:低分辨率(VGA)信号输入时出现的图像噪声

Guru**** 2544380 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767948/sn65dp159-image-noise-occurrence-at-low-resolution-vga-signal-input

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS171

你好。

我们正在考虑 TPS65DP159。
我们目前正在进行验证。

当输入信号的分辨率较低时、屏幕上会出现闪烁。
实际上、它看起来像多个垂直线噪声。

条件
输入信号:640 x 480 60 p、720 x 480 60 p (HDCP 关闭)
发生环境:使用特定信号发生器生成输入信号并发生。 每个接口使用的 HDMI Rx/Tx 为 SN65DP159。
与 Rx 侧重定时器配合使用时出现症状。

SN65DP159设置
RX:重定时器模式(在250Mbps 至6Gbps 的整个范围内)
TX:重定时器模式或(在250Mbps 至6Gbps 的整个范围内)

自动模式(转接驱动器至重定时器的交叉速率为1.0Gbps)

输入信号:640 x 480 60 p、720 x 480 60 p (HDCP 关闭)
-开启 HDCP 时不会发生这种情况。
-即使在1024 x 768 60 p 时也不会发生。(VGA ~ XGA 频带中有一个阈值)

一个问题
为什么低分辨率重定时器模式会发生这种情况?
请告诉我原因和措施。

2017年、使用 TMDS 171输入 VGA 信号。 在重定时器模式下使用时、
屏幕上出现噪音。 此时、电荷泵的寄存器未打开。

SN65DP159上的内容是否相同?
关于噪声的图像、如果您能告诉我目的地、我会将其发送给我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    是的、在 DP159上以低分辨率运行重定时器时会出现同样的问题。 调节电荷泵的同样权变措施也适用于此器件。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    JMMN-SAN。

    感谢您的回答

    即使使用 SN 65 DP 159、也可能发生与 TMDS 171相同的现象。
    没关系。

    TMDS 171收到了进行以下设置的建议。

    将0x01写入寄存器0xFF。 选择第1页

    将0x23写入寄存器0x00。 设置 A_LOCK_OVR (以极低分辨率修复重定时器模式的潜在问题)

    将0x7F 写入寄存器0x02。 增加电荷泵电流

    将0x01写入寄存器0x01。 启用电荷泵

    将0x03写入寄存器0xA4。 设置寄存器覆盖

    将0x00写入寄存器0xFF。 选择第0页

    SN665DP159在寄存器映射中找不到类似的项目。
    如何设置?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第1页寄存器未记录在 TMDS171数据表或 DP159数据表中、但用于 TMDS171问题的相同寄存器访问将应用于 DP159。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。   

    JMMN-SAN

    感谢您的回答。

    我们执行了与 TMDS171相同的方法。
    然而,这一情况并没有改善

    由于以下设置、我们得到了改进。

    更改板载 Rx 侧重定时器模式

    DEV_FUC_MODE:0x11→0x01 (默认设置)

    (重定时器(全范围)→自动转接驱动器转重定时器交叉点(1.0Gbps))

    *将电路板的 Tx 侧重定时器设置为自动转接驱动器以重定时器模式(无变化)

    *已确认输入信号640 x 480 60 p、720 x 480 60 p (HDCP 开/关)

    我有疑问。

    问题1.
    在上面、交叉点模式会以1Gbps 作为边界进行更改。

    这是如何具体检测信号的?

    问题2.

    对于低于1.0Gbps 的信号、接收将处于转接驱动器模式
    在这种情况下、您是否有任何问题或疑虑?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A1。 器件根据接收到的时钟速度确定转接驱动器/重定时器的交叉。

    答2. 对于极低的分辨率、我们可以看到在重定时器模式下报告的任何转接驱动器模式问题。 此外、转接驱动器模式具有更低的功耗。

    此致、
    JMMN