This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB2046B:IMX6的 TUSB2046B 问题。 集线器无法启动、设备列表未被识别

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776362/linux-tusb2046b-problem-tusb2046b-with-imx6-hub-does-not-start-and-device-ist-not-recognized

器件型号:TUSB2046B

工具/软件:Linux

我的集线器(TUSB2046B)有问题。


遗憾的是、我想将该芯片与 IMX6处理器配合使用
系统无法正常工作。 挂起引脚在系统启动后会在高电平和低电平之间振荡、因此主机无法与 TUSB2046B-Chip 通信。

我有三个不同的电路板、对于这三个电路板、我都有相同的问题。 USB 通信始终中断(D0+上的电压始终波动)、并且我没有来自晶体的稳定振荡器信号、因为芯片每次都会振荡(主动/静置模式)。  我将晶体振荡器和两个电容器的值从27pF 更改为22pF、并且始终存在相同的问题。

同样的电路已经实现、运行良好。 现在我不明白为什么系统不稳定并且不工作。

也许这里有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB2046是 USB 从设备、因此它根据集线器和主机之间 USB 连接的线路状态进入活动/挂起模式。 时钟应为6MHz 正弦波或关闭、所示的时钟信号看起来不寻常。 您是否尝试过其他晶体或振荡器?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否有任何更新?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的反馈。 我昨天解决了这个问题。 它是主机、而不是 TUSB2046。 主机无法创建通信。 U 引导中有一些配置、现在一切都进展顺利。
    感谢您的支持