This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:PCA9534ARGTR 热性能信息

Guru**** 2857200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773511/pca9534a-pca9534argtr-thermal-information

器件型号:PCA9534A

请求以下信息的客户:

最大热设计功率、

最高工作结温(Tjmax)和绝对温度、

结至外壳热阻(Theta JC)、

结至电路板热阻(Theta JB)、  

结至环境热阻(Theta JA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、

    我们可以向热建模团队请求这些数据、并应在下周返回给您。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    很抱歉耽误你的时间。 热建模团队的请求积压时间很长:

    最大建议工作温度 Tj = 85C

    绝对最大 Tj = 105C

    谢谢、

    -Bobby