This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:看到三个来自 TPS65987的0V@0A PDO

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981EVM, TPS65987D, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769310/tps65982-seeing-three-0v-0a-pdos-coming-from-tps65987

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TPS65981EVM、 TPS65987D、 TPS65981

尊敬的 Eric:

我的客户使用 TPS65987作为应通告3个 PDO、5V@3A、10.4V@3A 和20V@5A 的源、但其灌电流(TPS65982)报告所有3个 PDO 的电压均为0V@0A。 通过电子邮件发送的配置文件中是否有可能导致这种情况的原因?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、
    我正在评估 EVM 上发送的配置文件、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、

    您是否有任何可以共享的更新?

    谢谢、
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

      在 TPS65982中、如果要将其配置为接收端口、则无需尝试 src。 在寄存器0x28的端口信息(位0..2)中、设置为在 CC (无 trySrc)上切换 Rp/Rd。 您需要在原理图中仔细检查 ADCIN1上的电阻器设置、并使用 D.S.验证 BUSPOWERZ 的引导设置 如果您能够始终重现此问题、请在错误发生时发送 PD 消息日志。 这是否在客户的特定原理图上进行了测试? 如果是、请在 EVM 上重新创建设置、以帮助我们确定问题是与配置、PD 控制器还是与原理图有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kedar、

    客户希望 TPS65982在 USB C 附件插入主板时充当拉电流器件、或在连接到源板时充当灌电流器件。 由于这应该是 DRP、它们是否仍应删除 Try。src?

    我将通过电子邮件跟进原理图。 您能否澄清一下"PD 消息日志"是什么意思?

    谢谢、
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图审阅已离线完成。 正在等待 EVM 测试的结果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    按照您建议的返工操作、执行了以下测试并观察到相应的结果:

    1. TPS65987D 客户电路板已连接到 TPS65981EVM (默认 EVM FW 配置为接收端口)结果:在选择正确的20V 协议的情况下实现 PD 协议。 作为 TPS65987D_TO_TPS65981EVM.TDC 附加了 PD 消息日志(在 customer_TO_customer.TDC 索引1 - 46中执行了相同的测试用例)

    2. TPS65987D 客户板已连接到具有客户固件的 TPS65982客户板。 结果:未达成 PD 协议。 TPS65987D 板发送其 Source_Cap 灌电流 CRC 并请求正确的 PDO、拉电流接受灌电流 CRC、但源板切换不正确的以控制可变直流/直流转换器、并且从不发送 PS_RDY 信号。 在 customer_to customer.tDC 中显示的 PD 消息日志、从索引47更改为索引82。 (注:早期的索引显示了第一个测试用例)

    在第一个测试用例中、TPS65987D 设置合适的 GPIO (GPIO17)以将变量 DCDC 转换器设置为输出20V、但当第二个测试用例中的灌电流发生变化时、TPS65987D 将 GPIO14设置为高电平、生成5V。 由于两个 PD 控制器都需要20V、但仅获得5V 电压、因此我假设两个控制器都超时并尝试再次协商协议。

    您是否有什么想法导致这种情况、或者我们可以尝试进行的任何其他实验以达到其底部?

    谢谢、

    Jon

    PS e2e 不会让我附加.TDC、所以我会继续发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    Kedar 不再属于 PSIL-PI 团队、而是转移到了我们的电池充电器团队。 我将接管对这个问题的支持。 您是否能够通过上述测试为 TPS65981和 TPS65982发送两个项目配置文件? 从其看来、问题在某种程度上与 TPS65982项目配置有关、或者与客户原理图和 TPS65982实施方式有关的潜在问题。 问题似乎与 TPS65987D 无关、因为它能够与 TPS65981EVM 正确协商。

    除了发送这两个配置文件之外、您能否与我分享使用 TPS65981的系统的客户原理图? 您可以与"TPS65981 ACS005-B 原理图"共享、因为 Kedar 已将我添加到该电子邮件链中。

    此致、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    向您发送了一份包含所请求原理图的注释。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我们解决了两个客户电路板无法通信的问题。 客户有一个可变直流/直流转换器、该转换器在0V 时连接到 PP_HV1、直到协商了 PD 协议。 对电路板进行返工、使 PP_HV1引脚上始终存在5V 电压、这已经解决了目前的问题。

    但是、当未插入电缆时、TPS65987D 板需要处于超低功耗模式、是否有方法在协商 PD 协议之前完全关闭可变直流/直流转换器(即在协商协议之前、PP_HV1上具有0V 电压)?

    第二个问题是、客户希望源能够通过 TPS65987D 提供5A 电流、但实用工具只允许他传输3A 电流。 是否有办法配置65987D 以传输5A 的源电容?

    谢谢、
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、

    这对于电路板出现故障的原因很有意义、很高兴您和客户能够弄清这一点。

    在协商协议之前、直流/直流输出为0V、您可以使用 GPIO 事件、例如"PlugEvent_Port1"(在主机接口 TRM 中进行了说明)。 我的想法是、您可以将此 GPIO 事件连接到控制直流/直流转换器使能的 FET 的栅极。 当电缆插入 Type-C 端口时、该事件将变为高电平、从而启用直流/直流转换器并在 PP_HV1上施加5V 电压。 您可以更改客户决定使用的最终实现、但这是我想的基本操作。

    在协商合同之前、客户以前使用什么方法在 PP_HV1上呈现0V?

    对于5A 广播、这取决于插入 Type-C 端口的电缆。 TPS65987D 将检测其连接的电缆、并确定其能够支持的电流能力。 如果87D 被编程为通告5A、但连接的电缆只能处理3A、则87D 将改变其源能力、仅通告3A。