This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:检查客户的原理图

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764442/dp83822if-check-the-schematic-for-customer

器件型号:DP83822IF

大家好、

我们正在深入了解我的客户中的 DP83822、现在他们想要执行环回测试、但直到现在都没有成功、您是否可以帮助查看下面的原理图以帮助仔细检查 硬件是否没问题、谢谢!

  

同样对于回送测试、我们是否有一条指南(硬件和软件)要遵循? 我们可以与客户分享、非常感谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    有关不同回路测试的详细信息、请参阅应用手册部分下的 DP83822 IEEE802.3合规性和调试。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HONG Nguyen 和他的团队、

    谢谢、我们尝试遵循此应用手册、但无法执行回送。 因此、仍需要您的支持才能推进该项目。

    首先、您是否可以帮助仔细确认下面的原理图、以确保 硬件没有问题。

    请注意、客户使用 RGMII、其设计兼容铜缆端口和光纤端口、下面是原理图和设置:

    e2e.ti.com/.../DP83822HF-Copper-port-and-Fiber-port.pdf

    2.对于下面显示的 RGMII 接口、我已经建议客户确保 TX_CLK 和 TX_D[3:0]的 PCB 布线长度相同、同时确保 RX_CLK 和 RX_D[3:0]的 PCB 布线相同、这对客户来说是可以的。 但是、由于布局限制、TX 对的长度(包括 CLK 和数据跟踪)和 RX 对的长度(包括 CLK 和数据跟踪)不相同、这是否正常? 或者它们的长度必须相同?

    3.现在客户正在尝试使用铜缆端口执行 MII 回送,但失败了。 您是否愿意建议详细的程序来说明如何执行 MII 回送?

    使用铜缆端口时、如果我们计划执行 MII 回送、如何配置引脚24 (LED_1)?

    5.我认为 MII 环回模式不应只适用于 MII 接口,也应适用于 RMII 和 RGMII 模式,这是正确的吗? 如果是、当      我们要执行 MII 回送时、RGMII 接口会有任何不同。

    非常感谢您的热情支持! 客户正在推动项目计划、需要团队对此提供大力支持。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否帮助解决此客户问题、此问题仍处于开放和紧急状态?! 我们确实需要 您的支持(查看原理图以确保无硬件问题)和更多详细信息(硬件或软件)、以了解 如何通过 RGMII 接口实现环回成功 、从而帮助客户取得进展、感谢您的大力帮助。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看下面我的答复,谢谢你们的支持。
    这一问题现在仍然是没有解决的,而且已经变得十分紧迫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    -仅在 TX 引脚或 RX 引脚内需要 RGMII 布线长度匹配。 换句话说、TX 引脚不需要与 RX 引脚的长度匹配。

    -当您说回送失败时,它会失败什么? 还请提供寄存器配置以启用环回。

    您能否为以下寄存器提供值:0x467、0x468和0x17

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen