This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983 VCXO 抖动要求

Guru**** 2904570 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767228/lmh1983-lmh1983-vcxo-jitter-requirement

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMH1981

您好!

我在 LMH1983 + LMH1981中进行了设计、可为具有 GS2972半导体器件的 HD-SDI 接口生成148.5MHz 的频率。

目前、我在数据表/应用手册中推荐的 CTS 27MHz VCXO 中进行了设计、但它非常大、希望提供更小的替代方案。 我正在考虑 Epson VG-4231CE 27MHz 稳定性37ppm APR 100ppm、并且我相信抖动最大值为50ps。 它是 onlys 3.2x2.5mm。 此器件是否合适?

谢谢、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    我们的专家将很快答复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否针对您要使用的 VCXO 器件型号请求并提供从1或10Hz 到高达1MHz 的相位噪声数据?

    此致、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前最有希望的是这个部分

    https://www.geyer-electronic.com/uploads/tx_userartikelfrequenz/GEYER-KXO-72-VCXO-HCMOS_01.pdf

    10Hz 时为-80dBc/Hz

    100H 时为-110dBc/Hz

    1kHz 时为-135dBc/Hz

    10kHz 时为-140dBc/Hz

    100kHz 时为-145dBc/Hz

    仍在等待另一个供应商的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的相位噪声规格未指定测量时钟的频率、因此这种方法不太有用。 数据表仅给出了可订购的频率范围(1MHz 和80MHz)。 您可以为27MHz 版本请求相位噪声吗? 这将会非常有帮助。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    艾普森回了,我希望有足够的数据....

    e2e.ti.com/.../VG_2D00_4231CE_5F00_27MHz_5F00_Phase_5F00_Noise_5F00_Data_5F00_OUT_2D00_18_2D00_3935.pdf

    数据表:

    e2e.ti.com/.../VG_2D00_4231CE_5F00_en.pdf

    计划器件型号为 VG-4231CE 27.0000M-PSCM3 、因为它是 x/s

    这意味着在40C/+85C 温度范围内的稳定性为37ppm、APR 为140ppm (最小95ppm)。

    VDD = 3.3V;VC = 1.65v;40/60对称;

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    感谢您提供数据。 此 Epson P/N 应能与 LMH1983完美配合、因为相位噪声比 CT 部件好一点。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alan、我将在大约3个月内启动 LMH1983并运行、一旦 PCB 组装完毕、我无疑会再次与之联系!
    我还在等待 Geyer 提供的更多数据、所以如果我得到了这些数据、我也会转发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该担心较高的 APR?
    CT 为50ppm、而 Epson 为95ppm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    较高的 APR 不应导致问题。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    Geyer 又来了一次爬行动物:

    稳定性50ppm,超过-40/+85C 和 APR 80ppm。

    最大相位抖动1ps

               Geyer              CTS

     DBC/Hz                dBc/Hz

    @ 10Hz          -80            -60.
    @ 100Hz               -110                   -90
    @1kHz                  -135                    -112
    @10kHz               -140                   -130  
    @100kHz            -145                    -150
    @1MHz                -150                   -150 (>100kHz)

    Geyer 100kHz 不像 CTS 357系列那样好,但在较低频率下要好得多,那么它是否足够好?

    e2e.ti.com/.../CTS-Model-357-008_2D00_0244_2D00_0_5F00_H.pdfe2e.ti.com/.../27_2C00_000MHz-KXO_2D00_72R-VCXO-_2D00_-3.3v-50ppm-_2D00_40_2B00_85deg-C.PDFThanks、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Geyer 的规格已经足够好了。

    谢谢、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alan