This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:兼容性问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777008/dp83640-compatibility-problem

器件型号:DP83640

你好。

我们的产品是开关板。 PC 会通过开关板对 IED 执行 ping 操作、并偶尔中断 ping 操作(10冲程1~2笔)、

而且、在开关板中间具有非 DP83640 PHY 的开关板不会丢失 Ping 操作。 是否有任何建议可解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我需要更多信息来了解问题。 您能否分享这三个系统如何相互连接的方框图? 哪些系统使用 DP83640? 您是否观察到不同供应商 PHY 连接到 DP83640时 ping 数据包丢失?

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniruddha。

    感谢你的答复。 我可以向您发送电子邮件吗? 我可以提供原理图/方框图供您参考? 感谢您的善意帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniruddha。

    我可以向您发送电子邮件吗? 我可以提供原理图/方框图供您参考? 感谢您的善意帮助~