This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB3410:TUSB3410的乱码消息输出。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764806/linux-tusb3410-garbled-message-output-from-tusb3410

器件型号:TUSB3410

工具/软件:Linux

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

  我们的项目需要 TI 支持来调查 从 TUSB3410加乱码的消息输出问题。

请参阅随附的胶片   、该胶片显示了6秒~ 12秒内出现的错误症状。

假设 错误与 Linux 开放源码驱动程序有关、您是否可以 指派专家 进行调查? 或 提供初步的 TUSB3410 Linux 驱动程序。  

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉推送、此问题是否有任何更新?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的时间、我已经为 TUSB3410添加了 Linux 驱动程序的版本。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_usb_5F00_2.6_2D00_1.1_2D00_1.src.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    您是否也可以为我们提供 Linux 64位驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。
    您是否也可以为我们提供 Linux 64位驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有预构建的64位驱动程序。 请将我添加为朋友;我将向您发送我们不再支持的 Linux 驱动程序的源代码。



    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以接受我的朋友的请求、以便我可以向您发送您需要的文件吗?



    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉耽误你的回答。
    好的、我已经接受了您的朋友的请求。
    如果仍然无法发送给我、请直接使用邮件。
    我的邮件地址是 eric.sc-lin@wtmec.com
    感谢你的帮助。