This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 3.1设备的 tusb2046 USB 描述符失败... 但对于 USB 2.0来说是可以的

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777859/tusb2046b-tusb2046-usb-descriptor-failed-for-usb-3-1-device-but-ok-for-usb-2-0

器件型号:TUSB2046B

我设计了一个具有 TUSB2046B 4端口集线器的 PCB。   当我将电路板插入 Windows 10计算机时、我可以看到 USB 集线器、因为 Windows 无法识别该器件。   我遇到的问题是插入 USB 3.1摄像头。   我收到"描述符失败"、Windows 10无法识别该器件。

当我将 USB 2.0摄像头插入集线器时、Windows 10可以识别该摄像头、它运行良好。

我无法获取 USB 3.1 器件来与此 IC 配合使用。   USB 3.1应向后兼容、因此 Windows 应能够识别该器件。  IC 是否存在问题?   为什么看不到 USB 3.1摄像头?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您能否发送描述符失败的屏幕截图?  USB 3.1器件应该向后兼容、但并非所有器件都兼容。  一个常见的问题是器件由总线供电并且需要900mA @ 5V 而不是500mA @ 5V。  此外、某些需要更多带宽 的器件可能不支持真正的全速运行。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    它是标准的 Windows 描述符故障、如上图。  问题是……这是一个 TUSB2046问题。   当我将摄像头插入计算机时、窗口可以识别摄像头。  计算机具有适用于 USB 3.1摄像头的正确驱动程序。

    仅当我插入 TUSB2046并将 USB 3.1摄像头连接到 TUSB2046的下行端口时、我才会收到此错误。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    当 USB 3.1摄像头直接插入计算机时、它能够访问大于1A 的电流、并通过 USB 2.0 HS 连接。 当 USB 3.1摄像头插入 TUSB2046时、其电源可能会受到限制、并连接到 USB 2.0 FS。 您能否确认 VBUS 在插入 USB 摄像头时不会下降?

    此致、
    JMMN