This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867问题

Guru**** 2878060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767423/dp83867cr-dp83867-issue

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:TPS23754

 你(们)好,先生

现在 、我们 要 将 DP83867用作1000M PHY、在我们的电路板中、也将 TPS23754用作 POE、您能不能帮助检查 DP83867是否与 TPS23754配合使用以构建千兆位以太网 POE? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将请求您联系为 TPS23754提供支持的 POE 团队。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET