This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6201EA:IBIS-AMI 模型

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6201EA, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776889/tlk6201ea-ibis-ami-model

器件型号:TLK6201EA
主题中讨论的其他器件: DS64BR111

TLK6201EA 是否有 IBIS-AMI 模型? 如果不是、我是否可以使用类似或类似器件通过高速 SerDes 线路上的 Hyperlynx 执行信号完整性仿真? 我的比特率为1.0625Gbps。

谢谢

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们找不到任何型号。 它是非常旧的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以为 DS64BR111支持 IBIS-AMI 模型、它的功能类似、但它是一款双通道器件。  在大多数情况下、1Gbps 串行信号在没有转接驱动器的帮助下工作-传输线路中的衰减是什么?

    此致、

    Lee