This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:原理图审阅

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777099/tusb2077a-schematic-review

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件:TPS2044

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能不能帮助我们再次确认 TUSB2077原理图是否为附件。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    请让客户检查 TPS2044数据表。 我认为 OC 线路需要单独的上拉电阻。 此外、每个端口都有单独的电源控制、但它们都馈入相同的+VBUS 轨吗? 原因是什么? 此外、VBUS 轨上有很多大容量电容、可能会导致开关时间长。

    根据 USB 规范、当 VBUS 不存在时、USB 器件不应使能 DP 上的上拉电阻。 对于闭合系统、这不是问题、但可以根据需要添加由 VBUS 控制的 FET。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们的更新原理图如下所示

    独立 OC、+VBUS、如果仍有其他人建议、请告知我们。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    看来这些问题已经得到解决。

    此致、
    JMMN