Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, DS125BR401
主题中讨论的其他器件: DS125BR401
在客户的测试条件下、DS80PCI402其中一个通道(outa_2+/outa_2-引脚)出现窄差分信号。
下面附上了方框图图像和波形;(问题点是波形②)
我猜 DS80PCI402出现故障、因为更换 IC 或另一个交叉检查成为正常的眼图模式。 (请参阅波形以了解正确的情况)
请允许我确认以下两点:
①Are DS80PCI402和近程器件通常会发生相同的故障?
如果是、常见的原因是什么? (例如原理图、布局等)
②Is DS90PCI402内部电路是否存在故障点?
【测试条件】
・波形①:FPGA 至 DS80PCI402 INA_2+/INA_2-引脚
※μ V 标度为200mV/div、差分信号为±400mV
・波形②: DS80PCI402 outa_2+/outa_2-引脚
⇒故障情况:标度为50mV/div、差分信号为±100mV
⇒正确的情况(替换其他 DS80PCI402或通道):刻度为100mV/div、差分信号为±200mV
此致、
Satoshi