This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TUSB542 + TUSB321原理图查看

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773860/tusb542-tusb542-tusb321-schematics-review

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件:TUSB321、

您好!

我们计划将 TUSB542 + TUSB321用于 C 型 DRP 2:1 MUX。 您是否会帮助查看我们的以下原理图? 谢谢!


 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    请参阅下面的"五月事"。 您能更详细地描述一下您的应用吗? 通过更好的解释、我可以提供更详细的注释。

    • TUSB321
      • 对于 DRP 模式、端口引脚应保持未连接状态。
    • TUSB542
      • 似乎配置正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TUSB321设计为当前 UFP、如果可能、也设计为 DRP。

    请提供建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    您能不能帮助评论一下"将 TUSB321设计为当前 UFP、并在可能的情况下设计为 DRP。

    请提供建议、谢谢!"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    很抱歉耽误你的回答。 今天稍后我将为您提供更多注释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Py

    对于 TUSB542、RX_AP 和 TX_AP 连接到哪里? 请检查这两个信号对的方向。

    对于 TRP 为 TUSB321的情况、是否有 VBUS 开关?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1、RX_AP 和 TX_AP 连接到电路板上的主机 ASIC、如下所示。 它遵循方向。  

     我们知道、USB3接口支持对交换。 TUSB542的三个 USB 3.1接口是否支持对交换?  

    2、是的、系统上有一个 VBUS 开关。 我是否应该连接 TUSB321的 ID 来通知 MCU 以打开 VBUS 开关?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Py

    对交换还是极性交换? 由于 USB0_RX0_P/M 上已经有0.1uF 电容、请移除 R96和 R101。
    我假设 USB0_TX0_P/M 是发送器、则需要将其连接到 TX_AP+/-。
    USB0_RX0_P/M 为接收器、则需要将其连接到 RX_AP+/-。

    最好让主机检测 ID 状态、然后让主机驱动 VBUS 开关。

    谢谢
    David