This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA112:SCANSTA112SM/NOPB

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775272/scansta112-scansta112sm-nopb

器件型号:SCANSTA112

由于 SCANSTA112SM/NOPB 是无铅 BGA 组件、它是否向后兼容高回流焊曲线中的引线焊料(峰值组大于230°C 的位置)?  在处理无铅 BGA 时、我在不同制造商的网站上看到了不同的答案、并希望验证德州仪器对此组件的评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marty、您好!

    我会仔细研究这个问题、并在找到任何内容后立即返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间、但我仍在尝试查找有关这方面的信息。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法找到该器件的特定信息、但总的来说、它不向后兼容回流。 有关详细信息,请查看以下应用手册: www.ti.com/.../spru811a.pdf

    此致、
    相位