This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:锁存和有源 I/O 引脚

Guru**** 2764555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770242/dp83822i-latch-in-and-active-i-o-pins

器件型号:DP83822I

大家好、

数据表中的第15页显示了锁存和有源 I/O 引脚。

我应该监控哪个引脚以查看锁存和有源 I/O 引脚信号?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    自举引脚是良好的引脚、可供您监控以查看锁存至活动状态。
    原因是对于 COL 之类的引脚、如果您将其设置为高电平(模式4)、则在锁存期间它将保持高电平。
    之后、该引脚将被驱动为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢您的回答。 我想再增加两个有关这方面的问题。

    1) 1)锁存和有源 I/O 引脚信号的作用是什么?

    2) 2)关于上电时序、当我们违反以下时序要求时会发生什么情况?

    T3:上电的硬件配置锁存时间

    T4:硬件配置引脚转换为输出驱动器

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    A1)当器件进入锁存状态时、它只是对该 IO 的电压进行采样。 这是硬件配置选项。

    A2)我不确定是否遵循。 这些时间由器件设置。 但是、您是否在配置 IO 之前尝试驱动引脚? 这是问题吗?