This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:VBUS 引脚连接电容

Guru**** 2931960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777596/tpd4s012-vbus-pin-connected-capacitance

器件型号:TPD4S012

大家好、员工
请告诉我如何使用 TPD4S012

当 TPD4S012的 VBUS 端子(6引脚)和 GND (4引脚)之间连接一个0.01μF μ F 电容器时
它是否会降低 ESD 钳位的性能?

(__LW_AT__0.01uF 用于稳定 Vbus)

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 Vbus 与 GND 之间的电容不会降低 ESD 钳位的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    我们的客户在 Sitara AM335x 上使用 TPD4S012作为 USB。 在 AM335x EVM 的 VBUS 线路中实现了三个电容器(150uF、4.7uF、0.01uF)、如下所示:

    这些电容器是否应该被实施?

    我担心这些电容器会产生不利影响。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电容器不会产生不利影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    感谢你的答复。

    这些电容器将保留在我们客户的电路板上。

    此致、

    Daisuke