This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN74AVC16827, SN74AVC16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772088/tfp410-tfp410

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16827SN74AVC16244

我目前使用一个 TFP410MPAPREP 将24位 RGB 转换为 HDMI。

我能否使用另一个发送器 TFP410MPAPREP 将相同的24位 RGB 转换为另一个 HDMI 端口

因此、我可以有2个独立的 HDMI 端口显示2个显示器

请提供建议、

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tommyn、

    这不起作用、因为信号不够强、无法驱动两个 TFP410、因为电压将被分压。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    感谢您的快速响应、

    因此、您是否有任何 IC 或方法 可以将 RGB 信号驱动到许多 HDMI 端口(至少2个端口)

    提前感谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommyn、

    您需要使用电平转换器或其他一些逻辑来分离信号。 我将继续并将此主题移至逻辑部分、以查看我们的专家是否为您提供 IC 建议。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 RGB 信号、您是指模拟 RGB 视频信号、还是这些数字信号?

    为了帮助找到合适的器件、我需要知道工作电压和最大数据速率(假设这些是数字信号)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们是数字信号、有24位 LCD (每 RGB 颜色8位)视频接口、分辨率高达1280x860、工作电压为3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TFP410的最大时钟频率为165MHz、因此为简单起见、我认为数据速率的上限低于165Mbps。 您还需要拆分 HSYNC、VSYNC、DE 和时钟、以便将需要拆分的数字信号总数增加到28。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望重新驱动165MHz 时钟(即330Mbps 数据流)和27个其他类似快速的3.3V 数字信号、则标准逻辑产品系列中没有太多选择。

    我找到的两个选项是 SN74AVC16827 (20位缓冲器)或 SN74AVC16244 (16位缓冲器)。 所需的通道总数为28*2=56 (假设每个通道需要一个驱动器)、这意味着获得电路板上最少 IC 的方法是使用3个 SN74AVC16827并保留4个通道未使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我想将声音输出设计为 HDMI。 您会推荐什么 IC?

    BTW、 我将 TFP410用于 LCD 显示屏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我恐怕我的专业知识在于标准逻辑器件-电压转换、缓冲器、逻辑门等 我对 HDMI 接口不是很了解。

    您能告诉我您正尝试做什么吗?
    例如、您是否尝试向同一电路板上的两个不同 IC 发送3.3V 100kbps 数字信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、

    我尝试 将音频信号从音频编解码器(CS4271)连接到 HDMI (相同的 HDMI 承载图形线) 、以便音频和图形可以在同一个 HDMI 电缆上使用

    请提供建议、

    再次感谢您的快速支持

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我来说并不多。 我需要电压、频率、通道数、比特率... 等等