This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:TUSB211-Q1数据表中的结温范围

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766522/tusb211-q1-junction-temperature-range-in-the-tusb211-q1-datasheet

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB212-Q1TUSB212

大家好、团队、

我的客户询问了 TUB211-Q1的结温范围。
由于 TUSB211-Q1在下面的数据表中没有关于结温的相关数据、但 TUSB212-Q1具有以下数据。
它是否与 TUSB212-Q1相同?

< TUSB211-Q1数据表>

< TUSB212-Q1数据表>


此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是与 tusb212相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Win、

    感谢您的回复。

    但我的客户强烈要求我们修改 TUSB211-Q1数据表、其中包含与 TUSB212-Q1数据表类似的结温范围规格。 因为我的客户还必须向其汽车 OEM 报告此信息。
    您的 BU 是否有修改 TUSB211-Q1数据表的计划?

    此致、
    Dy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们将很快更新211数据表