This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320读取和写入速度问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765900/tusb7320-tusb7320-read-and-write-speed-issue

器件型号:TUSB7320

尊敬的 TI 专家:

     我的客户使用 TUSB7320将 PCIe 连接到 USB3.0、现在客户发现 USB3.0从器件写入和读取数据的数据非常低。 USB3.0 读取数据的速度为324.4MB/s、而 USB3.0写入数据的速度仅为186.7MB/s 您能不能帮助您检查这是什么原因结果、tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用闪存驱动器进行测试? 哪一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    这是 USB 协议的函数、读取速度通常比写入速度快得多。 这不是特定于主机的问题。

    此致、
    JMMN