This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810测试工具和相关的 guider

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777701/ds250df810-ds250df810-test-tool-and-the-related-guider

器件型号:DS250DF810

您好!  

在客户的系统中、DS250DF810支持遵循 IEEE802.3bj 的100G-CR4  、其中定义了测试要求、如下所示。  您能否提供工具和相关指南、说明如何实施以下所列的请求? 非常感谢。  

TX 禁用

PRBS9

请求将发送器设置为"预设"条件

ABS 系数步长 c (1)包括 c (0)保持 c (-1)保持

ABS 系数步长 c (1)解码 c (0)保持 c (-1)保持

ABS 系数阶跃大小 c (1)保持 c (0) inc (-1)保持

ABS 系数步长 c (1)保持 c (0)解码 c (-1)保持

ABS 系数步长 c (1)保持 c (0)保持 c (-1)包括

ABS 系数步长 c (1)保持 c (0)保持 c (-1)十进制

设置为 c (1)零 c (0)最小值和 c (-1)最小值

设置为 c (1)最小 c (0)最小值和 c (-1)零

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    DS250DF810重定时器未实现处理 IEEE 链路训练功能所需的状态机逻辑。 而本地主机可以 通过 I2C 写入重定时器通道寄存器0x3D 到0x3F 来手动设置重定时器 Tx FIR 主控、前体和后体抽头设置。 有关重定时器通道寄存器的更多详细信息、请参阅 TI 重定时器编程指南。 您可以通过 TI.com 产品页面请求访问重定时器编程指南等技术文档。

    www.ti.com/.../DS250DF810

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、
    感谢 Rodrigo、他在三天前提供了有关这方面的反馈。 我们将关闭此问题、如果有更新或新问题、请重新打开或打开新问题。
    此致、、、Nasser