Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D
您好!
我正在尝试 使用轮询功能来使用 TL16C752D RX/TX FIFO。 我只读取 THR/RHR 状态的 LSR。 RX 部分工作正常。 它处于 TX 模式、我在该模式下观察 LSR 空。 目前、FIFO 水平设置为0、似乎工作了一段时间、然后当 TX FIFO 满时、FIFO 看起来会卡住。
我是否应该轮询 LSR 以外的内容?
也许我应该设置中断(我们没有连接中断)并轮询 IIR?
我已将 UART 设置为以115200波特运行、并且正在将该 UART 与独立处理器板(兔)上的 UART 之间的292字节数据包进行流处理。 它可以正常运行一段时间、但随后我开始超时
从兔子那里。
社区对此有什么想法?
感谢您的帮助、
Reif Heck